BQ25895: 输出能力与热量要求

Part Number: BQ25895
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731,

您好,我们正在开发一款包含无线充电和单节锂电池供电的智能音箱,目前评估贵司BQ25895、BQ25731等充电管理芯片。

项目需求:

  • 输入电压:9V,无线充接收端供电,25W左右

  • 电池:单节锂电池,满充4.2V

  • SYS输出:至少15W

  • 电池充电:约5W

  • 系统峰值总输出功率:约20W

目前使用其他厂商的充电管理芯片,在5V输入、SYS负载2.5A以下、充电电流2A时,芯片表面温度接近100℃甚至120℃

希望确认:

  1. BQ25895和BQ25731能否满足上述SYS持续供电及同时充电需求?

  2. 是否有9V输入、SYS输出15W、同时充电5W条件下的温升测试数据或热成像报告或当前功耗下的最大温度值?手册上没有找到温升信息。

  3. 是否有相关评估板测试报告,包括转换效率、芯片及电感温度?

  4. 如上述型号不合适,能否推荐外围简单、温升较低的替代型号?

谢谢!