需要开发一款 电源供电向服务器传回传感器的数据,每天定时传3次。 通过SIM800C 模块TCP 方法向服务器传的。 不传数时想关断SIM800C模块电源。整块板是锂电池供电的。原来方案是锂电池输出直接接SIM800C 模块,通过控制PowerKey 脚。感觉电流还是有点。现在想能不能在锂电池的正板通过一个开关管来控制SIM800C的供电.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
需要开发一款 电源供电向服务器传回传感器的数据,每天定时传3次。 通过SIM800C 模块TCP 方法向服务器传的。 不传数时想关断SIM800C模块电源。整块板是锂电池供电的。原来方案是锂电池输出直接接SIM800C 模块,通过控制PowerKey 脚。感觉电流还是有点。现在想能不能在锂电池的正板通过一个开关管来控制SIM800C的供电.
Hi Wang,
SIM800C是四频GSM/GPRS模块,供电范围是3.4-4.4v.对于这种大部分时间待机,通讯峰值电流较大的应用,为了尽可能的降低系统的待机功耗,延长电池的使用时间
一般建议在电池通过负载开关(采用分立MOSFET来控制的缺点是:元器件较多,开通速度不可控) , 在给到模块进行供电,比如TPS22929;
如果希望当电池低至3V时还能够给到模块供电(因为SIM800C的供电最低是3.4v),推荐采用TPS61021将电池电压升至3.8v左右,当电池电压高于3.8v时直通,通过GPIO口直接控制TPS61021的EN 脚即可.
你好,你通过控制sim800c的powerkey管脚,让他关机,sim800c的待机电流大概多少,和他技术手册上写的差别大不大