This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24133 3节电池串联 无法充电

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

工程师好,目前我们有三块板子,使用BQ24133作为充电管理芯片,为3接锂电池充电。焊接过程中为避免焊接问题,此三块板子的bq24133都是走的贴片机,因为没开网钢板所以只是走贴片机把芯片底部散热焊盘焊上了,周围管脚手工补焊的。
其中ACFET两个mos管未焊接,直接用导线跨接。BATFET mos管未焊接。
   三块板子焊接完成后,现象如下:
    1.ISET 400mV                            正常
    2.Vacc 14.66V                           正常
    3.Vsrn 0.884V                         不正常(未接电池)
    4.OVPSET 1.41V                         正常
    5.Vref 3.3V                                正常
    6.Vregn 6V                                正常
    7.Vacdrv 13.94V                         正常
在未接热敏电阻(10k替代)时,state指示灯闪烁----->焊接上10k电阻后,state指示灯常亮(未接电池)----->
接上电池后,state指示灯闪烁。
  三块板子均出现了以上现象
其后作如下试验:

1、认为10uf电容接地回路(pgnd)有点远,所以想就近接到gnd上,焊接时未断开电池,结果芯片3、4管脚那块出现了火星,
所以我们认为操作失误导致芯片烧了,结果上电一试,正常了,不接电池时,指示灯闪烁(原来常亮),接上电池后,指示灯常亮,直流电源
供电能够看出来电流在减小,所以判断在充电。但是当直流电源电流到120ma左右(替代充电适配器)时,指示灯会突然灭一下重新再常亮,直观感觉就是
芯片判断充电完成,停止充电,然后马上检测到电池需要重新充电,所以重新开始充电,这么一个状态。然后我们把电池直接接到直流电源进行充电,能够确定电池没充满,充电电流能有1A。所以感觉整体工作状态还是不太正确。

2、第二块板子在pvcc近距离接了10uf电容,但没效果,还是不接电池常亮,接电池闪烁。
想请教一下ti工程师,是否遇到过类似问题,如何解决?
  • 1. 从你测到的VACC电压是14.66V来看,你选用的是15V充电电源?对吧! 若是如此,那么Vacdrv 只有13.94V,那么从原理上来讲,根本就不足以打开ACFET 处的NMOS的,正常工作时,ACDRV电压是会比VIN要大差不多6V电压的。 也就是从此处即可判断当前Bq24133已判定输入过压了或输出短路了,自然不会让充电

    2. 因此确认一下ACDRV脚的供电源头CMSRC脚的供电是否正常连接

    3. OVPSET脚的 1.41V不知测试设备的精度是否可靠,和OVP上限1.55V不是太远,可以再调低隔远些试试

    4. 若原理图是参考Ti参考设计做的,参数选择也是比较接近或确认是算过得,建议多从工艺焊接,物料正误上看看,你现在的问题就是IC判读输入过压,或输出短路这类异常情况了

  • 您好,现在acfet两个mos管我们没有焊接,直接用导线连接了,因此cmsrc管脚相当于短路,没有电压输入。而且如果是输入过压、短路等情况,芯片是否应该给出报警信号,state指示灯闪烁,但是目前的情况是,不接电池时指示灯常亮。。。。。

  • CMSRC脚不允许悬空,必须接到输入电源上保证供电。你现在描述的所有指示灯的状况都不符合IC Spec,因此请从最基本的原理检查其,最简单的就是尽量和参考设计一致的情况下测试下结果。

  • 您好,我们现在把两个acfet焊上了,测量cmsrc电压约为电源电压15V,acdrv电压为21V,但是指示灯仍旧常亮,而且测量其他电压也都未发现明显的异常,sw管脚电压1.89V,这个应该不正常,原理图我们都是按照数据手册上给的参考电路设计的,个别电阻电容是我们自己选的,但是规格不会差太多,但是现在我们仍旧不知道什么原因会引起这个故障现象,如果这版不解决,那下版再重新布板风险还是太大,太浪费时间。

  • 那现在CMSRC和ACDRV都是正常的了,而且也证明IC判断输入也正常。指示灯常亮说明Charger IC判断当前正在充电。你现在的疑问是没有接电池为何也常亮吧?!首先你接上电池看看工作是否都正常了。再你将Charger的输出电容尽量较低到低于10uF以下,看看灯是否就不是常亮了。

    另外REGN脚1uF或以上的电容注意不要离该脚太远和上错料,BST脚0.047uF的电容也保证正确,基本就不应该有大问题了,祝你好运! ^_^

  • 工程师您好,按照您的建议我们现在把输出电容降低到nf级别后,在不接电池的情况下,指示灯闪烁,不再常亮了。现在的问题就是,接上电池后,指示灯仍然闪烁,电池不充电。

       针对电池不充电这个问题我们的解决思路如下:

    1、首先按照数据手册9.3.9 Enable and Disable Charging一节内容逐项测一下,看是否某些条件不满足导致无法充电。

    2、如果上述排查所有充电条件均满足,那么就检查一下物料,尤其是buck电路外部的那些自举电容、电感之类,排查一下是否用料错误。

    以上就是我们想到的一些解决措施,您看排查方法是否妥当?

    现在我们还有点疑问,就是这个无法充电问题与pcb layout有直接关系吗?如果我们的印制板也是遵循数据手册的layout原则布的,如果关系很大的话,还请工程师指点一下,除了您说的regn 1uf电容外,其他还有器件的布局位置会影响芯片功能吗?可以的话我们会尽量按照您的建议看看能否在现有的印制板上改进看看效果。

  • 张工,你好!

                你这个分析思路非常合理!完全可以照此方式进行排查!

                Layout对电路肯定是有很大影响到,但是是否致命,那具体情况要看具体现实,所以我们现在优先按你所提的方式再进行排查,对于Layout部分的重点注意事项,也可以同样对照规格书中的Layout章节进行排查下,除了这个REGN的旁路电容,SRP/SRN,ACP/ACN上的滤波电容,VIN的输入电容,电感输出端的输出电容这些都摆放也走线也是很重要的,若是这些有问题,也会干扰到线路的反馈信息和电源输入输出的稳定性,从而也有可能造成电路不工作或工作不稳定。谢谢!

  • 中午好:

          关于BQ24133充电你们都解决了吗?12V/3A Adapter单独供电,电池(2节串联18650可充电锂电池)单独供电和电池与Adapter同时接入,系统供电正常,但充电失败,LED一直常亮异常。焦虑定位花费很多精力,恳请赐教,欢迎来电(18061693530 张工)指导,万分感谢!!!

    1.电池无论插上与否,LED常亮,调整过Charge输出电容(10uF以下),LED灯还是常亮。

    2.电池插上LED灯亮,测试发现实际并未充电

    另有疑问:测试发现只要Adapter接入,BATFET都是关断,BATFET仅用于电池单独接入充当放电回路,给系统供电用吗?充电不需要外部BATFET通路,是否仅靠内部集成MOS通路即可充电?

    电压测试情况:

    单位/V 单独12V/3A Adapter Adater和电池同时接入 仅电池(2节串联18650)
    AVCC 11.6 11.6 7.5
    CMSRC 12 12
    ACDRV 18 18
    VREF 3.3 3.3 0
    ISET(参数调整R364=20K) 0.2 0.2 0

    ACSET(参数调整R370=330K,R369=220K)

    1.305 1.305 0
    OVPSET 1.105 1.105
    TS(参数调整R367 20K) 1.98 1.98 0
    BATDRV 12(BATFET关断) 12(BATFET关断) 0.98(BATFET导通)
    RGEN 5.98 5.98
    BTST 5.41 5.41
    SRN 7.5 7.5
    SW 7.5 7.5

    VSYS2---VSYS之间电路为实现理想二极管功能,BATT2_GND通过0欧姆电路接地。

    上述原理图截图参考手册与Demo,测试时做过如下调参:

    1.ISET(参数调整R364=20K),同时将R108有10毫欧调整为20毫欧。Icharge=0.2/20*0.02=0.5A=500mA。看电池包原装充电器上显示12V/600mA输出,原装如此,担心大于600mA充电电流电池自锁(仅个人认为),估调小充电电流。另1A充电电流时现象一样的

    2.ACSET(参数调整R370=330K,R369=220K)同时将R176有20毫欧调整为10毫欧。原稿(Demo和手册)参数Vacset=0.6V,Isupply Max=0.6/20*0.02=1.5A;寻思增大供电电流(Adapter为12V/3A),调参后Isupply Max=1.3/20*0.01=6.5A;保持原参数Isupply Max=0.6/20*0.01=3A。此处无论怎么调参,用Adapter还是稳压电源供电,现象均一样。

    3.TS(参数调整R367 20K)。原稿(R367=5.6K),Vts=2.78V,查阅手册在温度门限以外,估做此调参,测得Vts=1.98V。注:Vts=2.78V门限以外时,LED灯一直闪烁(除了电池单独供电Sleep,LED熄灭);调参Vts=1.98V满足温度门限,LED灯常亮(除了电池单独供电Sleep,LED熄灭);此处调参LED状态有变化。

     

    充电条件一一排查过满足要求。