由于中秋、国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24610芯片空载 下级电压异常

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, TPS3700

直流电源12V,锂电池7.4V

用BQ24610做充电电源管理

在调试的过程中,用12V供电,发现将SYSTEM电源负载去掉以后,(SYSTEM电源经过DCDC转换成5V),5V网络竟然还有2V左右的电压!但是5V网络和SYSTEM电源在物理上是完全断开的啊(将DCDC芯片移除),如果不接12V改用7.4V锂电池供电,5V网络电压正常,为0V。

请问可能的原因是什么?会和LAYOUT有关吗?我注意到ACN ACP SRP SRN这些信号都是打过孔换层走线的,会是这个问题吗?

另外还有一个问题,如果想做电池欠压保护的话用什么方案?我想在锂电池电压小于6.8V将电池断掉,能在前级处理吗?

请各位工程师解答,感谢!

  • 1. 你谈到的这个问题可能需要具体看下你这部分的电路,很大可能是从12V上通过某个器件或电路漏电过去造成的

    2. ACP,ACN是接到12V的,有可能,SRP, SRN因为一直接到电池上,而你已确认只接电池时没有这个问题,因此这两根线的可能性基本排除,可以查查ACP,ACN打过孔时是否由于PCB加工的原因造成微短路

    3. 你是指电池放电到6.8V就不放电了吗?若是,charger是帮不到你的,这个可以再额外加个电压检测比较电路,当出现这种情况时,在电池放电回路上再加个MOS,控制这个MOS断开即可实现,监测电路一定要有迟滞功能,比如选用TPS3700窗口比较器来监测电池电压然后控制输出通路