手里项目需要低功耗持续放电,我看TPS563200的规格书,12V转0.3A/5V输出的时候,转换效率有92左右
现在已使用TPS563200制成板子,发现实测效率只有85左右,请问你们有没有此芯片的实际测试数据。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据手册上是92%的效率,你的原理图是不是和我们参考一样?另外测试效率的话测试点很重要,电流可以通过电压源和负载源读出,但是电压测试点起码要测到输入输出电容上。
Hi
对于这类芯片的电路,主要消耗功率的器件是芯片和电感,所以您首先要确认您的电感,DCR需要尽量的小,饱和电流建议需要大于最大输出电流的1.3倍以上。
其次就是对于输入电压的确认,如果纹波很大或者说有震荡,计算出来的效率就不准确。
关于layout,建议参考datasheet,因为如果layout不好,是容易造成输入输出不稳定的,那么您测试到的数据其实也应该是不稳定的,也容易影响效率的准度。(电压的稳定性用示波器确认)
一般来说,芯片异常也可能造成效率偏低一些,但是牵涉更换芯片,建议最后确认。