单节电池使用bq27742g1 芯片,输出电压正常,电池充放电正常,但是无法通信,怎么回事
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我做单节的 开始准备用这颗料,一看是BGA的,就没想了。 不好检查硬件,也不好维修。
1,你确定你硬件没有问题? 既然排除了EV2400 bqstudio ,没有通讯肯定是硬件有问题。
2,你说有好的电池,好的电池板是同一款吗? 还是其他的EVM? 别人的板能用,就检查下自己的板上面基础的东西,比如二极管的方向,SDA SCL有没有接反。 这些最低级,也最容易被忽略的。
3,能充放电不奇怪,这款IC好像没有FET使能,而且又是单节的(不存在初始的修改),默认的应该是接上电池,充放电MOS就可以打开。 所以你还是在通讯线路那里检查一下。