无线充电发送端方案采用BQ500511+BQ50002,接收端方案采用BQ51150B,电源:龙威稳压电源PS-305DM,接收端除电池外所有负载均已去除。
方案所用芯片均在贸泽官网所购。
问题 1. 设计之初LED灯指示模式选择模式6,下拉电阻为113K:亮灭模式符合手册,后来更改设计下拉电阻换成200K,结果还是模式6,模式无法更改。确定电阻分压没问题,led_mode管脚电压测量为1.99V。
2.将TI官方评估板中LED模式下拉电阻更换成200K的电阻,LED指示灯亮灭模式更改为模式8,ok。
3.把设计板上的芯片换新的,也无法更改。
3..将TI官网评估板和设计板上BQ500511芯片取下互换,测试,发现TI官网评估板无法更改led模式,设计板可以更改led模式,感觉问题跟着芯片走
4.芯片是在贸泽官网上买的,应该不会有问题?