This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HV的版本是60V的输入电压1.可以用示波器看看SW脚的电压波形是否过高 2. 最好看看满载时电感是否饱和,排除电流原因 3检查散热情况是否良好 4.确认为正规渠道供货
二极管耐压、电流值不足,容易烧坏。另外,输出端滤波电容太大,瞬间冲击电流太大也会导致它烧坏。
不能查清原因时,可以把外围的元件逐个换成与datasheet 推荐的相同值,相信很快能找到原因。
建议首先空载测试,避免因为转换电流较大做成的电感饱和等问题造成的异常,然后测试此时输入时间电压(用示波器确认), 然后逐渐增加负载,看看输出变化?
要注意
1.续流二极管的选择,当芯片内switch导通时,二极管的反向电压很高,推荐反向电压大于66V以上,正向电流大于4.2A.
2.电感饱和电流要够,推荐3.5A以上。(具体参照datasheet方法选取)