This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM3478MM由3.7V升压到12V没有正常工作,上电烧MOS管,求助

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

MOS管用的是AO3146,一上电就烧了,麻烦帮忙分析下原因

  • 1. 你用示波器测量下Pin6 DR脚的驱动波形是不是很糟糕,导致MOS开关不正常而烧掉的?

    2. 确认D12是按如图所示采用的肖特基二极管?

    3.升压电路的Layout影响非常大,比较下你当前的Layout和这个的差异有多大?尽量向这个方式靠近,特别是MOS部分和R52检流部分的Layout布线

    5. 你这么低的电压,不推荐50V耐压值这么高的电容,其ESR等不一定是适合你这个电路的,16V都可以了

    6. 你这个应用选用TPS61088可能更简单!

  • Hi

       注意输入电容尽量靠近电感输入端。

       检查一下反馈电路是否焊接好。

       测试时先空载测试,先用输入电源设备输入,可以设置限流,这样可以避免MOS烧掉。

  • 也在测试之前确认一下MOS质量是否是好的

  • 网上搜不到AO3146,它的耐压值和电流参数发出来

  • D12是肖特基吗?MOSFET是不是选小了?3.7V转12V,输出电容200uF,开机时的冲击电流可能还蛮大,会不会MOSFET选的不合适。

    电感饱和电流多少?

  • HI

      是否有确认到问题所在?

x 出现错误。请重试或与管理员联系。