BQ34Z100-G1配置完了之后为什么容量有显示百分比却没有显示电压监测值。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问一下,您说的那个datasheet能发个链接吗?我这边没找到在官网上,谢谢啦
Configuration配置:
1、Taper Current 满充时电流,一般设置比charger停止充电时电流略大25mA左右。
2、Cell Taper Voltage 用于判断电池符合满充的条件,一般设置为100或者150mV,即比充电电压小100-150mV。
3、Design Capacity电池容量,按电芯标称容量填写。
4、CC Threshold电池标称的90%就行。
5、Design Energy 电池能量,按电芯标称能量填写。Design Energy Scale* Design Energy=最大能量。
6、Number of series cell电池单节数。
Gas Gauging配置:
1、 Cell Terminate Voltage系统正常运行最低工作电压。
2、 Dsg Current Threshold放电阈值。
3、 Chg Current Threshold充电阈值。
4、 Qmax Cell 0电池总容量。
5、 Update Status学习标志位(电池重新配置改为00)。
6、 Cycle Count 电池循环工作次数(电池重新配置改为00)。
其他的信息,包括中断管脚功能,电量led显示及显示时常,通信方式,温度传感器选择等,根据需要填写。
非常感谢,听了您的指导,我感到恍然大悟,真是感激不尽。
还有一点点问题再请教一下
再次感谢您的回复,好人一生平安!