Other Parts Discussed in Thread: BQ24079
我做了4块一样的板子。在我板上,我用bq24079做充电管理芯片。这四块板,我称为b1 b2 b3 b4。
b1 b2 b3这三块板,充电完全正常。
1)USB先插上,再插上电池,可以正常给电池充电。USB电流从70mA变为475mA。
2)先插电池,再插USB,也可以正常给电池充电。USB电流从70mA变为475mA。
但是b4这块板子
1)USB先插上,再插上电池,电池不充电,充电灯没亮,USB电流也没变化。
2)先插电池,再插USB,也可以正常给电池充电。USB电流从70mA变为475mA。
只有b4这块板子是这种情况。
我做了以下尝试:
1)检查了bq24079电路所有阻容,都正常。
2)换了b4板上的bq24079芯片,换了颗新的,现象依旧。
3)把bq24079电路的所有阻容换了一遍,现象依旧。
请问可能是什么原因导致的啊?