您好,请问如何能够使TPS54231电源芯片由5V输出3.8V这样的电压?我设计的电路无法输出,不知道怎么修改才能让他输出正常;我测试6V能输出3.8V,但是5V怎么也无法输出,请帮忙确认,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在6v输入的时候看看两个点的波形:1芯片Vcc的电压,看看是否因为有输入肖特基导致此点电压过低2.看看PH点的SW波形是如何情况,在做判断。
从现象看,很可能是输入电容的问题,请确认是否是输入电容离芯片Vin太远了,在Vin脚(或者尽量靠近Vin脚)焊一个10uF的电容,如果能正常输出,既可以验证问题所以。
layout上要求Vin的trace宽一点(输入电流要求), 典型的10uF低ESR陶瓷电容尽量靠近芯片Vin脚。
实际测试PH与BOOT波形,比较奇怪的是当输出增加轻载 15mA的时候,芯片就可以正常工作了.
另外Boot外加 3.3V 恒压源芯片就可以正常工作,输入电压提高到6.7V也可以正常工作,请问 TPS54231 内部的 charge bump 架构是什么架构的,谢谢!
Hi
charging pump电路由外部的boot电容和芯片内部的boot电路构成,TI没有提供这一块的电路,但是您可以参考TI的升压chargepump芯片: http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=tps60150&fileType=pdf 见第四页Figure 3. Functional Block Diagram
建议你确认一下boot电容,要求是0.1uF的陶瓷电容。
另外建议你去掉R4,R5两个电阻后重新测试,看看效果,原因是PH的波形是MOS打开后然后驱动因为chargepump电压不够而关断的波形,每次启动后成下降趋势,这个除了是chargepump电路异常外还可能是EN设计上的欠压导致的。
另外您的输入电容建议是10uF的陶瓷电容,靠近Vin脚,建议更换测试看看?
Dear Johnsin:
有都尝试过,没有特别之处,输入电压升高就可以了,外加 3.3V boot 也可以.
查看了一下您的波形图,有可能出现这种情况的原因如下:
既在同时出现low headroom(输入和接近输出时)和输出负载电流很小的情况下时,Boot capacitor无法充电,导致无法达到芯片内部High side Mos管导通条件造成的输出电压无法稳定保持的情况。
首先第一个证据是:5V输入,空载展开1图
PH引脚最后稳定时的电压为1.8到2V, 其实就是等于输出电压,出现这样的情况就是上管关闭,PH和输出还有二极管形成回路。在有电流流过的时候SB340A理论上应该会有0.5v-0.7v的电压降,但是在波形上没有,推测是由于进入DCM模式,空载情况下,电流基本为零,而且没有电流也就无法给Boot电容充电,也就无法继续开通上管。这个推测也满足“没有电流给Boot 电容充电导致无法开通上管”的结论。
另一个波形图:5V输入,带负载15mA
从通道3的PH波形可以明显看到:上管开通时,PH电压为5V。当上管关闭时,电压首先被拉低到负值,由于二级管导通,有电流流过。之后,由于电流降为零,进入DCM模式,二极管寄生电容和电感加输出形成回路,造成LC震荡。但是由于刚关闭上管时,有电流给Boot capacitor充电,所以上管还能继续开启并导通。
我建议您可以参看一下这份资料:http://www.ti.com/lit/an/slva444/slva444.pdf
可以看到资料里面的Figure 3和测试报告中的5V 空载的情况非常接近。可以作为解决办法。
Dear Sir:
I got it thanks
有道理,不过按照文档里面做一个charge pump的电路,貌似还不如加个假负载来的简单实际,当然是在客户不太在意空载效率的情况下。Any better ideas?
Jacky这个方案是可行的,但是一者该电路仍然需要大量验证可靠性,二者在负载大时损耗会比较大,超过1A已不建议使用。
实际上非要是5 to 3.8V应用,小于1A可以采用LDO,损耗不会太大,而较大功率的应用不如采用同步整流DCDC转换器,FCCM(强制连续导通模式)下不会有这样的问题。
你好,
你描述的现象应该是以下文章说明的问题,请参考。
http://www.ti.com/litv/pdf/slva547