This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于电池管理芯片的选型



TI的FAE,你们好,我刚涉入BMS开发,需求是可调充放电压参数,要求做14S到30S规格,其中20-24S量相对较大,因为考虑到成本问题,请问下BQ769X0是否支持级联(即一个PCB板子上可以两颗BQ769X0级联实现30S电池包的管理...还是必须得用高大上的BQ76PL455A-Q1???目前在IC选型阶段;

另外一旦选用TI的,不知道技术支持是有专门的FAE支持,还是得论坛上发帖才回复?

  • 你好,你这个主要用于什么应用?如果是低速车之类的应用,我们还是建议采用汽车级芯片BQ76PL455A-Q1。如果是其他的工业类应用的话,BQ769x0序列应该是很好的选择。两个BQ769x0是可以级联使用的,只不过需要有一些外围电路的支持,比如上下两个芯片的I2C通讯转换,上面的芯片的驱动和下面芯片的驱动的或德关系的控制,这个目前我们也有客户已经有成功量产的经历的。

    对于技术支持这一块,我们通常会安排一个代理商跟你们,代理商的FAE会首先作支持,如果还是有困难,代理商的FAE就会找TI的FAE作进一步的支持的,这个请放心。还请告知我们你的公司名字和地区,谢谢!!

  • 需要把我公司名字和地区发到哪个邮箱? 或者哪个QQ确认?