This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

600W~800W Full Bridge Power Supply



Dear Sir

我們公司需求一 1500Watts Power Supply , 需具備 P.F.C 電路 ( 及同步整流輸出 ) , Input=110V~220Vac 50~60Hz , Output=60V

TI 的 DC to DC Converter 我們應用很多 , 所以希望本案件也採用 TI 的 Solution , 以下幾許問題煩請回覆 :

1. 因我們尚有其他應用 600W 及 800W  Power Supply , 所以我們想將 800W 之電路板 , 並聯以達到 1500W 的功率輸出 , 請問您是否同意此一做法 ?

2. 該電路是否建議採 Full Bridge 方式製作 ?

3. 其中有一應用 , 就是輸出需有雙電源 + / - 60V , 我們都瞭解一 Power Stage 僅能有一個回授 , 是否建議採用兩組 Power 串聯以達到雙電源方式 ?

4. 以上的需求都希望有 CV . CC . 功能 , 因為其中也有應用於 Battery Chager . 所以我們也要瞭解 CV. 及 CC. 電路的架構及控制 .

5. Full Bridge Converter 除了 UCC-28950 外 , 是否尚有其他較新的應用 ? P.F.C 是否採用 UCC-28070 ? 或其他 ?

6. 以上應用是否煩請您們提供參考電路 ? Transformer Design 也是一大問題 , 是否同時提供設計參考 ?

   非常感謝 TI 團隊   Thanks

Dick Liu