This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求推荐方案-锂电升压24V

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TPS61046, TPS61040

大家好,现在在寻找一个方案,请求大家给一点建议,谢谢。

设计要求是锂电输入,即2.9-4.2V输入

输出24V max@0.035A-0.040A(36-40mA)

因为是锂电输入,需要效率比较高;

再者,希望占地面积很小;

自己已经用Webbench搜索过,

只给出两个方案

一个就是TPS55340 一个就是TPS61046

很明显的.....TPS61046由于封装问题用不了 

TPS55340成本比较高,但是已经纳入考虑范围

不知道各位朋友有没有什么更好的解决办法/方案?

感谢

  • TPS61046当然是最合适的,用不了是因为工厂工艺不支持吗?只用过孔也不行吗?

    TPS61040也许可以,开关限流有点悬。

    谢谢。

  • Amoeba 说:

    TPS61046当然是最合适的,用不了是因为工厂工艺不支持吗?只用过孔也不行吗?

    TPS61040也许可以,开关限流有点悬。

    谢谢。

    你好 谢谢回答

    61046的话 涉及到BGA封装 我自己做样板实验会变得很麻烦,而且webench显示效率不大高?

    61040在锂电工作下可能达不到那么高的电压

    不推荐TPS55340方案 过于复杂而且面积大?

    谢谢