This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于BQ28Z6100元件配置的疑问



1,开关二极管D1下面的电阻R11是10欧阻值比较小的电阻,以往的老芯片都是接K欧级别的电阻,我是不是可以理解这里需要给芯片pack脚提供功率电流?

2,R14原理图上是个4.99欧的小阻值电阻,同样是不是可以猜想是为了通比较大的电流?

3,如果R11和R14是需要经过大的电流(mA级别),那么规格书里面bill of materials 的物料清单里,这2个电阻都是0402封装的1/16W 这么小功率的电阻,扛得住吗?

4,原理图跟物料清单里的R14都是4.99欧的电阻,精度是又是5%,跟5欧有啥区别?  4.99欧的电阻好找吗? 而简化原理图里面又是5欧的,我是不是可以妄自猜想写这个资料的人吃饱了撑的?

5,前面猜想芯片可能会过大电流 主要是因为看到了这个芯片支持均衡功能,所以必须给芯片提供大电流的回路。问题来了,这个芯片实际均衡原理交代的比较模糊,到底是充电均衡电芯电压 还是放电消耗均衡电芯电压?

功能框图里面只看得到芯片能检测电芯均衡状态,单只或者所以电芯均衡状态,没有画出原理图;

9.3.12 介绍了均衡电阻的可以选100-1K的电阻,来控制均衡电流。但是这个电阻经过的电流是如何流向电芯实现均衡?这只是VC1脚外围电阻,VC2脚的外围5欧电阻又是用来干什么的?我只能猜测到是要通大电流,但是CEE1跟CELL2出线不同失衡状态(Vcell1大于或者小于Vcell2)时,芯片是如何实现2个电芯电压均衡的?

   备注:本来我是可以不用管芯片内部如何实现均衡的,但是涉及到芯片均衡需要大电流,布线跟选择过流电阻需要考虑的因素,所以我很想知道我的猜测对不对?

  • 1)Pack管脚有两个作用,第一个就是检测充电器插入进行激活,第二个作用是提供放电管驱动的参考电平,这里说一点,实际应用中,D1是不需要的。

    2)R14的作用不是为了通过很大的电流,而是因为这个芯片很紧凑,电源管脚和测量管脚合在一起,所以用较小的电阻是为了减小电压测量的误差,毕竟这个芯片的功耗有一百多uA。

    3)同上已经解释了,并不是为了走大电流,所以这个封装是没有问题的。

    4)通常来讲,对于1%精度的电阻,4.99欧姆更常见,当然对于5%精度的,也许5更常见一些。我们这里不用太纠结这个,理解它的作用进行选择就好,这里采用5%精度的电阻是可以的。

    5)对于均衡来讲,默认是内部均衡,需要均衡的时候,是内部的开关管闭合,均衡电流由输入电阻和内部开关的导通电阻决定。所以我们可以看到VC1上面接的电阻是100欧姆,这个并没有问题啊。