BQ27531终于在各位TI的FAE协助下,通信上了。
可是我想了解一下Control的命令问题,
他的命令序是一个什么 样的,不知道怎么定义的?
下面是我的理解?不知道正确与否?
Start_DeviceAddress(write)_ACK_Cmd_ACK_SUBCMD_ACK_ReStart_DeviceAddress(read)_Data_NACK_STOP
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
BQ27531终于在各位TI的FAE协助下,通信上了。
可是我想了解一下Control的命令问题,
他的命令序是一个什么 样的,不知道怎么定义的?
下面是我的理解?不知道正确与否?
Start_DeviceAddress(write)_ACK_Cmd_ACK_SUBCMD_ACK_ReStart_DeviceAddress(read)_Data_NACK_STOP
control命令是用来对芯片进行一些操作的,0x0000地址是一个命令的入口,所以当你需要发送control命令的时候,你需要把相应的命令码写入0x0000地址:
AA_ACK_0x0000_ACK_0xaaaa_ACK_Stop; 0xaaaa就是命令码。
如果命令码有相应的返回的数据,那么就需要从0x0000里面读出来。
AA_ACK_0x0000_ACK_restart_AB_ACK_0xbbbb_NACK_Stop. 0xbbbb就是返回的数据。