This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

降压型DC-DC相关问题

Other Parts Discussed in Thread: LM5642

最近提出一种电源拓扑,需要一种DCDC转换器,输入大概在40V左右变化,输出在10V以内变化,输出电流大概在15A的水平,看了一下LM5642基本符合要求,但是输入输出电压要求是可以在线变化的,此转换器是否符合要求?若不符合,是否有其他转换器可以实现?

  • 亲;现成DCDC都是稳压输出的。如果需要输出随输入而变,只要占空比不变即可。按此,不用输出反馈而改用LO反馈就可以实现。

    不过;恕我直言,拓扑只是主电路变化;与有无反馈没任何关系。

  • 我的要求可能没有说清楚,是这样的,几个DCDC输出端串联在一起作为Vbus,然后各DCDC输出端的输出电压要求可变(根据某种比例分配Vbus),而其输入端的接的是锂电池,各DCDC输入端接入锂电池数量可变,这样的话,就需要DCDC输入输出电压进行匹配。不是是否可以实现?而非输出端电压随输入端电压变化。

    谢谢!

  • 问题在于,你想输入电池数量变化的时候,输出怎么变化?输入电池数量固定的时候,各DC-DC输出端电压改变不改变?当电池固定电池电压变化的时候,各DC-DC输出固定还是随着改变?

  • 输出需要按照一定的算法确定,和输入电池的平均soc相关,和输入电池数量无关;输入电池数量固定的时候,输出端的电压也会改变,所以说输入电压和输出电压按两个算法计算得到,需要用DCDC来进行匹配。一个方案是使用宽输入范围的降压控制器,采用可变电阻来调节其输出电压。还有没有别的方案呢?

    谢谢!