本人自己做的板子,ucd9248第一路1A 1B分别接ucd74120,并在一起输出1V;第二路2A接ucd7242的B路,输出3.3V;第三路3A接ucd7242的A路,输出1.8V;第四路4A接ucd74120,输出1.35V。
出现几种现象,找不到原理请原厂工程师和各位工程师给分析下,谢谢
1路(1V)、2路(3.3V)、3路(1.8V)、4路(1.35V)
第一次焊接,只焊接了ucd9248和ucd74120 、ucd7242电源部分,有1K负载电阻,三种板子分别命名为A、B、C板,A板3路、4路输出正常,1路、2路无输出;B板1路、3路、4路输出正常,2路无输出,有时通过连接插拔电源重启,能全部正常输出;C板输出全部正常,成功率很高但有个别时候有的电压无输出,重启后可以输出正常
无输出的板子,FLT并未置高
第二次焊接,焊接全部芯片,焊接了四块,只有两块能通过PMBUS找到ucd9248,这两块板子情况相同,都是2、3、4路输出正常,1路(1V核心供电)无输出
无输出的板子,并未发现FLT置高的情况,手动输出PWM波,1路还是没有输出
疑问:同样的无电压输出的情况,有的板子就可以通过GUI界面的手动输出PWM,电压有输出,而有的板子手动输出PWM波也无输出
请看附件配置文件,帮忙看下有没有问题,在此谢过