Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS63021
输入3.8V,输出只有2.9V
如果输入是5V,输出就是3.3V
datasheet上的输入范围是2~5.5V啊
我不确定买的芯片到底是不是原装的,原装的logo是怎样的啊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
从您描述的现象看是芯片Vdrop的问题,线性稳压器的输入要求是输入电压必须高出输出电压,并且高出Vdrop,
Vdrop与很多因数相关: 温度,温度越高Vdrop越高;输入电压,输入电压越高,Vdrop越低;负载,芯片负载越低,Vdrop也低。
所以建议您确认上述因素,并提高电压来解决问题(见datasheet第十页Dropout Voltage描述)
另外判定芯片质量的标准是进货渠道,因为marking、logo都是很容易伪造的。
我是在没有加负载的情况下量测的!
我是用锂电池供电的,一般3.7V,范围2.7V~4.2V,就是要输出3.3V,我看datasheet上写的Vin 2V~5.5V所以才选择这个芯片的,提高输入电压是不可能的了,请问有没有什么可以替代的芯片?
Xiuhua,
输入为2.7V~4.2V,需要输出3.3V,需要使用一些升降压BUCK-BOOST的IC,请教下您的具体应用是什么设备?输出电流需要多大的?如果是和TLV1117LV33一样的电流,可以使用:TPS63020,TPS63021
输入2.7~4.2V,输出3.3V/1A,TPS63020,TPS63021可以达到要求?
TPS63020/021可以达到要求,见附件TPS63020的参考电路。 两者差异在于后者是3.3V输出,前者输出可以通过FB控制调节输出电压。
建议您购买评估板了解该器件特性以及是否满足您的应用环境,以缩短设计周期。