输入240V/AC,输出60V80A,TI有没有方案推荐?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于PFC方案, 推荐采用UCC28070,它是一个双向交错的PFC控制器,能实现很高的PF值和效率。业界很多大功率的模拟PFC方案都采用这个器件。
对于PFC后级高压DCDC方案,推荐采用UCC28950,它是一个移项全桥芯片,特别时候高压,高效率以及低EMI的应用,它自带同步整流驱动引脚,非常适合次级的同步整流驱动。
UCC28070+UCC28950的方案组合目前已经被广泛的用在大功率电源的场合,非常成熟可靠。
我们没有这个大功率的Demo板,但是也一些参考设计,这些在网上独有,你可以去网上下载。
至于代理商的号码,我也不知道和你们公司合作的代理商是哪个,因为TI的代理商很多,你可以问问你们的采购。
Hi
5000w PFC方案: http://www.ti.com.cn/tool/cn/pmp4311
HI
这个是UCC28070 官网上的方案,应该是公司网络设置的问题,你可以其他渠道上网下载下来的。
(你可以登录UCC28070官网找)
原理图我看了下,明显和图片不符合,我只找到了PFC电路,主输出没看到或者说这个只是个单级PFC电路吗?没有后级的DC/DC
?