循环学习是一个完整的充放电过程,放空的电芯连接上板子,使能IT算法,然后充电充饱,再静置,然后再放空,静置。
这整个过程耗时很长,一定要连续完成么?因为我想软件的功能应该是写命令到芯片和起到监控作用,在一开始使能IT算法的时候,芯片就接受到命令了,那么此时断开EVM2400,开发板还能正常充放电么?
因为实验室没有办法连续呆很久,所以我想是不是可以先充满,然后断开EVM连接器,只将板子与电池放在那里静置,然后第二天继续放电静置。这样就能完成学习过程了。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
循环学习是一个完整的充放电过程,放空的电芯连接上板子,使能IT算法,然后充电充饱,再静置,然后再放空,静置。
这整个过程耗时很长,一定要连续完成么?因为我想软件的功能应该是写命令到芯片和起到监控作用,在一开始使能IT算法的时候,芯片就接受到命令了,那么此时断开EVM2400,开发板还能正常充放电么?
因为实验室没有办法连续呆很久,所以我想是不是可以先充满,然后断开EVM连接器,只将板子与电池放在那里静置,然后第二天继续放电静置。这样就能完成学习过程了。
静置是可以更长时间的,没有必要一定是五个小时,其实只需要电池和板子连接好之后,配置好参数,使能算法,然后进行放电,充电,放电,充电的循环,中间的静置时间可以更长的。
就是静置的时候可以不用连电脑,不需要软件是么?
如果学习没有成功,重新学习前把cycle count 和update status 改为0 ,等cycle count变为1,update status变为06,就说明学习成功了,此时将cycle count改为0 ,update status改为02,之后就可以正常使用测量了,这样理解是对的么?