This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ34Z100G1 电压电流校准??????CC Ggain和CC Delta与电流的关系 Voltage Divider与电压的关系



通过单片机改变电量计Data Flash中Calibration的值,达到校准电流电压的目的,看了技术文档,没看太清楚电压和Voltage Divider的具体关系,CC Ggain和CC Delta与电流的关系。 

电压与Voltage Divider的计算公式是什么?电流与CC Gain和CC Delta的计算公式又是什么?

  • CC Gain:   data flash raw data 0x7F71205C, EVSW reading with: 10.124

    Raw data (0x7F71205C) -> first two byte is for exp gain. The exp is 0x7F -> 127, so gain:  (127-128-24) = -25 -> 2^(-25)

    0x71205C OR with 0x80 = 0xF1205C -> convert into DEC and times 2^(-25) = 15802460*2^(-25) = 0.47095

    CC Gain  = 4.768/x = 4.768/0.47095 = 10.124  (matches!) 


    CC Delta:   data flash raw data 0x940898C0, EVSW reading: 10.147

    Raw data (0x940898C0) -> first two byte is for exp gain. The exp is 0x94 -> 148, so gain = (148-128-24) = -4

    0x0898C0 OR with 0x80 = 0x8898C0 -> convert into DEC and times 2^-4 = 559500

    CC delta = 5677445/x = 5677445/559500 = 10.147

  • CC Gain是表明的采样电阻的增益,

    CC delta 是库伦计数累加之后的误差校准值,

    通过软件可以进行相应的校准。 如果采样电流的值有误差,会导致电池的容量计算偏差。

  • Voltage Divider 与读取的电压值是一个什么关系呢?CC Gain和CC Delta 与当前读取的电流值是一个什么关系,有什么公式吗?

  • 结合电路和数据手册就明白了。

  • 关于CC Gain和CC delta与电流的关系还是不很明白?

    可以这么理解吗?CC Gain和CC delta与电流成反比?知道当前的电流如何改变CC Gain和CC delta的值呢?

  • 你可以这么理解,CC gain或者对应的CC Delta就是对应的你的采样电阻的阻值大小,只不过内部的转换表达方式不一样,这个值通常通过标准电流校正得到。