This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请一下,BQ24192的自举电容如何工作?上管是如何打开?谢谢
这个自举电容就是个Charge pump充电泵电路原理,靠其上面本身的从REG脚供的电形成的一个固有压差,结合电容两端电压不会突变的原理,在SW脚变高为输入电压时,自然就将上管MOS的驱动电压抬升到此压差+输入电压的基础上,从而推动上管MOS导通,大致原理及工作过程即如此,充电泵!
这个网上有蛮多资料,可以仔细学习一下自举电容工作原理
当下管导管时,REGN提供5V电压给Boot电容充电,使得电容两端的电压为5V。但是上管导管时,需要VGS大于VGS(th),我的理解是上管导通后,SW的电压才是PMID的电压,应该是Boot电容先自举后上管才导通的,我的困惑就是当下管导通时,SW的电压应该是0V,下管关断后,SW的电压如何升到9V的(假如是9V充电),麻烦再解释一下,谢谢。