This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

参照TI的UCD3138调试的交错BOOST PFC



最近遇到一个问题, 调试一个基于UCD3138-026的交错BOOST PFC, 现在这版的PFC在调试过程中发现,开环时各路采样和发波都无异常、闭环空载的输出电压是稳定397V,  加载1A(设计时最大是5A)时 发现电压上升到413V, 电路仍然是稳定状态。    现在不知哪块出现的问题   大家能否给个思路

  • 你看一下ADC采样进来的电压数值是否和想要的数值一致?

  • 是的,我测试了下 也计算了,AD采样测试的值都比我理论计算的值要高点 0.2-0.4V,电阻电容全部换了 还是一样

  • max han,

       是否是程序内部的增益有问题呢?采样的增益定义是   Kvout<=2.5/Vout_max、Kvin<=2.5/Vin_max,    由于没有AC_source 现在输入电压源是普通的220市电,输入电压畸变比较高是否会导致 各个AD采样变大? 

       按照现在的情况,应该是电压外环的问题 不稳定,只调外围电路的话  调大采样电阻的办法是否可行? 除此之外 程序内部增益校正的话您觉得应该怎么调?

  • define VOLTAGE_LOOP_DISABLE (1)//for opened voltage loop, comment this out for closed voltage loop

     

     

    上面这条语句 是否是 即使硬件闭环, 不给MOS发波?