最近在用UCC25600做一个220ACin NOPFC,55-74V20A的案子。在选择Ln和Q值时费了几番周折,详细资料见附件计算,在按照计算结果实际测试时谐振频率总是不在计算要求,效率只有89%左右,尝试调节Ln值发现只对空载时有效,带载效果不大,有时在想给定UCC25600最低和最高频率值后,电路的谐振频率是有Lr,Cr参数决定可实验中并不相同,关键是效率始终提不上去。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近在用UCC25600做一个220ACin NOPFC,55-74V20A的案子。在选择Ln和Q值时费了几番周折,详细资料见附件计算,在按照计算结果实际测试时谐振频率总是不在计算要求,效率只有89%左右,尝试调节Ln值发现只对空载时有效,带载效果不大,有时在想给定UCC25600最低和最高频率值后,电路的谐振频率是有Lr,Cr参数决定可实验中并不相同,关键是效率始终提不上去。
您好,
LLC效率提不上有许多原因,以下几点个人的观点:
1. 谐振槽参数没有优化。谐振点,Q值,原边电流等都是紧密相关的。
2. 死区没有调整好,需确保工作在ZVS。
3. 如果采用了同步整流,不同模式下的同步整流要注意处理。
4. 老声常谈的磁设计,要根据频率,材料等取得优化。
谢谢~
regards,
Patrick
您好,
我也在做一个LLC电路,下午准备测试效率~想问几个问题先
1、Q值非常小,只有0.015左右会对谐振槽有什么不利影响?是不是Q值非常小的时候,ZVS的实现就比较困难?
2、在Q值非常小的时候,我设计的M值非常大(81),以得到想要的增益,现在发现的问题是电压变化范围大时频率变化范围过大。理想的M值大概设置为哪个范围内最好呢?
Thanks~
Regards
Hongwu Peng
您好,
1. 我有不一样的理解,您看看是否合理: Q值是不同负载下不一样的,当输入输出参数和K值定下来的时候,最恶劣情况下Q值也就定下来了。所以Q值不应该是变量,K值才是。 当K值太小的时候会通常会导致Q值也变小,好处是增益范围宽,频率调整范围宽,坏处是原边励磁电流大,效率低。所以一般K值不能太小。ZVS的实现与否与你的开关频率是否落在ZVS区域以及死区时间的大小有关,和别的没有直接关系。(会有间接关系)
2. 您指的M是增益对吧,是否没有把匝数比放进去算?M值是根据您的输入输出参数来计算的,请问您的输入输出参数是什么,为什么会这么高?
谢谢~
regards,
Patrick
Q和M的值取得太极端了吧,不知计算依据是出出自哪里,我在学习郭春明和TI,仙童等的设计指导,可以一起学习。
首先感谢指导,这几天的测试发现在恒流20A 状态下电压高时效率会好些可以到91.4%了,在不同电压点计算可知电压高时Cr小,而我装机因元件限制取得小值。在低压段电流也会下降,这也可以验证计算,目前还在调试中,有新进展会在这和大家交流,我这有一个用TI DSP做的机子,可以在大电压范围 内出93%的效率,测量Cr,LR,LM,Fosc,死区和计算书也吻合,还不明白DSP是怎样做出这么高的效率来。