根据工程师给出的 阻抗跟踪电量计开发流程:选择CHEM ID --> 配置参数 --> 校准 --> golden learning --> 导出量产文件golden image --> 生产(在产线上导入到其它新电池并校准、测试、复位、IT enable 、seal、出货等)。
按照上面的流程,max error=1%,update status=06这样learning cycle已经成功了,接下来的操作还有几个疑问:
1、根据slua334b文件,在导出量产文件golden image之前要先导出一个gg文件,把update status改为02。(Also, the cycle number in the SBS Configuration can be changed to 0) bq34z100-g1中没有cycle number这个参数,对应的是不是cycle count?
2、在bq34z100-g1的Data Flash中有2个cycle count,分别是(a) Configuration-->Data-->Cycle Count,单位是Counts;(b) Gas Gauging-->State-->Cycle Count,单位是Num。在bqStudio中看到前者(a)的数值是后者(b)的2倍。这2个数值是不是都要改为0?
3、Cycle Count记的是一个完整的充、放电循环次数?还是只要有充电或放电就加一?
4、生成gg文件时,bqStuido弹出一个提示框,内容是"Please do not save this file in Microsoft Excel and attempt to import into this tool. Excel silently changes some data formats. This will cause gg.csv import to fail."见附件,生成的文件就是csv文件,也可以用记事本打开,但是在用记事本打开之前,数据是否已被修改了呢?
5、Create Image File时,共生成了3个文件(1个srec文件和2个fs文件),量产时只需导入srec文件就行了吗?另外2个fs文件如何处理呢?
6、导出的golden image文件进行量产时,需要对新的电池进行校准、测试和复位等操作,在测试时cycle count是否会累加(还没到这一环节,所以不确定),如果累加了,如何清零?
7、发出reset命令后,哪些数据会被复位呢?需要知道吗?