TI工程师:
您们好,我现在使用UC3854芯片PFC80-265V电源到400V,后级DC-DC想使用UCC28950芯片整流到最大48V 20A的输出。想使用稳压模式。我看了很多UCC28950手册,有以下问题希望得到你们的支持:
问题:我的输出电压希望达到10-48V程控可调(也就是通过ARM单片机调节,调节后的电压稳定即可,功率通过高频变压器肯定需要保证的),可我看到的都是固定输出,比如12V输出,第一次做电源,所以希望你们指点下,如果一旦我的高频变压器绕制好了后,比如,最大可以达到48V,如何来调节这个电压在10-48V之间自由输出,谢谢.