你好,我们现在使用的bq Ev3060应用软件能不能像其他软件那么做个使用指南,这样方便我们正确调试和使用,请帮忙提供每个工具是起什么作用的以及使用的流程谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,BQ3060 EVM的user guide就能为你一步一步地介绍怎么使用和调试BQ3060,还介绍了上位机EVSW的使用。请到TI官网查看:http://www.ti.com/lit/ug/sluu342a/sluu342a.pdf
你好,还有个问题就是BQ3060在充饱电的时候,我的电芯容量是3400Mah用1A放电到50%放了一个多小时,电量计就跳到5%,电池电压,电流,也校正过了怎么会这样请帮忙分析下什么原因谢谢
TI的大神FAE们,BQ3060 FLASH里面的3个参数有

FLASH里面这3个参数(edv0,edv1,edv2)设置有计算公式吗,急死人了帮忙解决下吧
RSOC跳变建议将CEDV相关的参数update,
具体方法参考下面的网址。
http://www.ti.com.cn/tool/cn/GPCCEDV?keyMatch=CEDV&tisearch=Search-CN-Everything
The EDV2 threshold is set to the 7% SOC voltage, EDV1 is set to the 3% SOC voltage and EDV0 is set to the 0% SOC voltage.
如果只是简单的计量电量
bq3060可以设置为fixed EDV 模式,
做一次完整的充放电,用bqstudio log register的数据,点击start log,
根据系统最低工作电压,设定为EDV0
有完整的放电数据之后,用excel 计算一下从满充到EDV0 这个放电过程中的总电量,用以更新learned FCC参数,
找到7%, 3% 的时刻分别对应的电池电压,用以更新EVD2 , EDV1
注意以上的方法,只针对某个电流的恒流放电模式,如果系统负载存在突变,精度会很差
另外,在低温下,精度也会有影响。
如果需要更好的对不同电流和温度的补偿,请用CEDV算法,参考以上其他回复。