各位前辈,小弟才刚刚开始用BQ24616,照着TI的DEMO板作了块板子,遇到一个问题:
TI给的参考电路上输入FET用的是SI4410BDY,我换成了AO3415,使用16伏适配器供电,发现只要一通电,连接适配器的第二个FET的DS就被击穿,奇怪的是直接连接适配器的第一个FET却没损坏,连续试了几次都是这样,最后没办法把适配器电源降到5伏,这次两个FET都不击穿了。
让我比较疑惑的地方是:连接适配器的两个FET的GS极都是并联的,即G极连G极,S极连S极,VGS都是相同的,区别只是第一个FET的D极连接电源,为什么会一个击穿一个完好?
下面附上我的电路图,V2和V3就是我上面提到的两个FET,我曾把V3的D极断开依然击穿,因此可以排除后面电路的因素。
还望各位高手指点!!