TI的工程师们,你好!
参考Ti design TIDA-00449,我着手了一个关于6S电池的设计,采用Bq76930+stm32,stm32的供电由bq76930输出的LDO3.3V。今天拿到板子进行测试时,发现有一个很不正常情况。
首先
1.目前还没对stm32下载程序,测试下整个板子供电情况,发现C1的外部平衡电阻一接上电池,就开始有电流经过,而且经过电压表测量电压发现跟预想中的不进相同。
2.bq76930的电源电路,我是参考TIDA-00449,测试出来之后,发现REGSRC电压为7.54V,REGOUT输出一直为0V
以上情况,还请指教,给我一些思路。