This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ucc28019软件问题

Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A

ucc28019A提供的计算软件里的VIN(nom) F_INE(nom)这两个值能不能说明一下,如何确定这两个值。我要求是输入电压AC85-264 频率是47-63HZ。因为改变这个值会影响他其它参数的。另外问一下有没有这个软件的相关说明?如有的话可以发我邮箱:21461850@qq.com谢谢。

  • VIN(nom)是AC Line标称电压值. FLINE(NOM)是标称频率. 在软件的CALCULATIONS中有解释.

    若85~264Vac,  则涵盖了标称电压115V 和 230V 两种.  47~63HZ 涵盖了50Hz 和60Hz 标称频率.这里填入输入网线的标称值

  • 哪这个标称值怎么填呢?是115还是230或其它什么值?不是说都涵盖了标称电压115V 和 230V 两种吗?

  • 各个国家电网规格不同, 采用的标称电压不同, 如欧洲, 中国, 采用230V,50Hz, 美国采用115V, 60Hz, 日本则两者皆有(也是大地震后震区电力无法迅速恢复的原因之一).

    填入哪个数值取决于期望变换器在哪个操作点能够进行优化. 若设计在230Vac,则115v工作点 环路响应会更慢一些. 而若设计在115v工作点, 那么电压在230Vac时响应会更快. 无论输入其中哪一个, 对整体设计,性能没有多大影响(除了环路有些许不一样)

    因此, 若两种规格都追求, 折衷的结果可以为175Vrms. 若产品针对北美市场,则输入115v.

    UCC28019A手册中采用115Vrms进行设计,全输入电压范围(85~264Vac)测试结果都不错. 供参考. 

x 出现错误。请重试或与管理员联系。