通过命令来控制LED指示灯的亮灭可以实现发送命令后一直点亮吗?
如果通过按键控制点亮能否一直点亮呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.那就是说可以在充电过程中配置它常亮并显示电池电量?
2.在其他模式下无法控制常亮,那么能否实现高频率闪烁(闪烁频率>50Hz)?
3.评估板使用说明提到按下“LED DISPLAY”按钮LED点亮5秒,那在5s之后LED自动熄灭咯?如果在充电模式下通过LED DISPLAY BUTTON来点亮LED是否也是常亮的?
1.那就是说可以在充电过程中配置它常亮并显示电池电量?
2.在其他模式下无法控制常亮,那么能否实现高频率闪烁(闪烁频率>50Hz)?
3.评估板使用说明提到按下“LED DISPLAY”按钮LED点亮5秒,那在5s之后LED自动熄灭咯?如果在充电模式下通过LED DISPLAY BUTTON来点亮LED是否也是常亮的?
第一条是对的,可以常亮;
第二个问题,没有办法这么高的频率,即使你用MCU频繁的去触发DISPLAY管脚;
第三个问题,5S之后就是熄灭。充电模式会常亮。
谢谢~!我还有一些问题想问您的。
1.技术手册上提到的各种保护功能的 DATA FLASH的值是不是只能通过Battery Management Studio进行配置?
2.有没有相关的指令让我们能通过MUC SMBUS总线进行DATA FLASH值的配置?
3.DATA FLASH中的DEFAULT 值是不是芯片出厂后就默认设置好并存在IC中的值?
4.评估板使用说明上提到“charge and discharge current” MAX:5A,那这个充放电最大电流受什么影响的呢?板子上电阻电感保险丝?还是其他的什么?
5.之前提到的触发一次DISPLAY引脚能持续亮5S,那么我通过MCU以每4或者接近5秒触发一次的频率能否实现“常亮”的效果?
在睡眠模式下、关机模式下能不能通过SMBUS总线读取到剩余电量的值?
DF里面的参数都是可以通过MCU进行配置的,在技术参考手册里面有详细的描述的。
default值就是出厂就有的参数。
用MCU不断地去触发这个方法没有确认,需要实际验证一下,建议采用EVM测试一下。
在睡眠模式和关机模式下是不能读取到剩余电量的,一旦通讯,芯片就会退出sleep模式。而关机模式下芯片处于shutdown状态,不能通讯。
DF的配置方式技术手册了没有提到啊,只提到了SBS communication的读取一些状态值和一些LED控制,CHG/DSG FET Toggle这些。麻烦告诉一下DF通过MCU配置的方式是在那一部分?
如果你需要单独修改其中的参数,你可以通过BQStudio找到所有参数的物理地址。通过其中的advanced view配置选项。