1,我来吐槽一下battery management studio 软件log数据结果:
今天开始做BQ28Z610 1S的循环学习,我用了一下BQstudio的log功能,Log时间间隔设置为1min,刚开始充电log,我去查看记事本里面的结果,吓一跳。
,
这么庞大的数据,简直是扎瞎人眼。我以为没有换行处理,又拷到excel里面,结果是一样的,数据根本都不带对应表格模式,一行记录所以的数据,没有层次,没有对应项目的感觉。 还没有bqevaluation software log出来的 清晰、明了。导入excel里面,对应的时间,容量,电压,电流...都看的一目了然。
2,上诉log数据方法 不行,我还是转用带通讯的瑞能分容柜。
找瑞能工程师要到了BQ28Z610 的itm文件,设置通讯方式,接上电池的,gauge一次,刷出来的数据表有很大问题,如下图:
1,寄存器才显示一个battery status。其他FET ,QEN,TEP 等等 很多状态都没有
2,cell1电压为0;(明明是3.7V)
3,电流0BBB,这难道还要我去转换成10进制 才知道当前充电电流为3A吗?
4,还有很多寄存器状态 参数没有显示出来,不知道是保密还是啥原因?
我问了瑞能售后工程师,他跟我说 itm文件是TI给他们的,他们拿到协议做柜子。 让我去找TI的人问问,问题是我现在没有直接可以求助的TI工程师,只能在网上发表我的困难,希望有人帮我解决。
目前最大的问题不在于log数据的方式了,主要是BQ28Z610的itm文件不完善。 如果批量生产电池时,查看当前芯片记录电池状态 不全,所以问问有没有新的itm文件。