Other Parts Discussed in Thread: UCC28710, UCC28730, UCC28700, TL431
看了一下UCC28710,待机功耗是<10mW,我想问下怎么算出来这个待机功耗的,还有,静态电流是多少,还有没有哪款待机功耗更小的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
待机功耗参考UCC28700的一篇app note.
Hi,
待机功耗有以下几部分构成:
1. MOS和二极管的开关与导通损耗: 在空载的时候电流很小,因此导通损耗很低,主要在于开关损耗。UCC28710、700/730等等芯片都是工作于轻载降频模式,可以大大降低开关损耗。
2. 变压器漏感的损耗: 这部分损耗是不可避免但可以通过优化变压器来减小的,通常体现在消耗在RCD吸收上,因此,也可以通过调整RCD吸收来实现。
3. 芯片本身工作功耗,也就您指的静态电流,您可以在数据手册上找到,但实际上对待机功耗影响非常小,不属于关键指标。
4. 外围电路如假负载,光耦等等。 UCC28700/10/30等芯片都是原边反馈芯片,没有副边复杂的电路如光耦, tl431等,可以节省好几个mA的静态电流。
综上所述, 待机功耗是每个设计都不一样的,没有办法定量计算,只能通过以上途径不断优化和测量,谢谢~
Regards,
Patrick