This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

D-CAP2 Mode Control 减少输出电容需求,提高瞬态响应

Other Parts Discussed in Thread: TPS54227

如题,D-CAP2 Mode Control 减少输出电容需求,提高瞬态响应。
最近在TI的TPS54227,54228,54327,54328等系列的Buck Controller上看到了D-CAP2这个技术,没弄明白。
故请教各位,有了解这个模式的么?讲讲让大家一起学习学习新技术~多谢啊

TPS54227的datasheet里的相关页面截图如下

  • DCAP可以理解为COT.

    DCAP2相对DCAP不需要加纹波注入电路。

  • 简单来说D-CAP2模式下减小输出电容要求是相对DCAP模式而言,提高瞬态响应是相对电压环和电流环而言。

    传统的电压和电流环控制,需要一个错误比较器来和三角波RAMP波形进行比较和环路补偿和控制,但是D-CAP模式不需要,D-CAP直接使用输出的纹波进行PWM波生成。所以D-CAP模式对输出电压的纹波有要求,如果输出纹波太小,那么就会造成环路不稳定。对输出纹波的要求其实可以简单等效成对输出电容有要求(假设电感,频率等参数不变),电容越小或ESR越大,纹波越大;电容越大或ESR越小,纹波越小。所以在DCAP模式下不稳定时,通常

    1. 选择ESR相对较大的输出电容。

    2. 或者利用电感的纹波电流在FB注入纹波。需要在外部加电阻,电容。

    而D-CAP2模式可以简单认为是在DCAP模式下将纹波注入电路集成到了芯片内部。也就是使用了方法2。所以D-CAP2相对D-CAP,对输出电容的要求更低。

    同时D-CAP2保持了D-CAP模式的优点。相对电压环和电流环控制,响应速度会更快。

    深入阅读推荐以下这篇应用笔记,你可以上网搜一下:

    Adaptive Constant On-Time (D-CAP™) Control Study in Notebook Applications

    谢谢。

  • http://www.ti.com/lit/an/slva281b/slva281b.pdf