Hi sir,
对于规格书描述不是很懂, 可以让我了解一下bq2407x Optional Function当中的TD, ITEM, SYSOFF有什么不一样吗?
如果在电池充饱的状态下,USB in的cable没有拔掉,这时应该会断开对电池的充电,
那请问电池电压会下降到几伏特才会继续precharger?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi sir,
对于规格书描述不是很懂, 可以让我了解一下bq2407x Optional Function当中的TD, ITEM, SYSOFF有什么不一样吗?
如果在电池充饱的状态下,USB in的cable没有拔掉,这时应该会断开对电池的充电,
那请问电池电压会下降到几伏特才会继续precharger?
不同料号的PIN 15代表不同功能。
TD: 是否使用截止充电功能,以为在充电曲线最后两个阶段分别是恒压充电和截止充电。在截止充电区域,充电电流会慢慢减小,一般在充电电流下降到10%恒流充电的电流时,认为充电完成。
ITEM: 可以调节截止充电的电流值。
SYSOFF: 决定是否关闭连接电池的MOSFET Q2。
下降到VBAT(REG) - 100mV(典型值)进行重复充电。也就是4.2-0.1=4.1V 或者 4.1-0.1=4V