This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24600 芯片做的 3串锂电池 充电电路 无法充电

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

 自己按照TI 官方 下载的一个 3串锂电池电路 画的电路板  原理 一致 却不充电

原理图如下:

上电之后 不接电池  STAT 接的LED灯 一直在闪烁  接上12V 锂电池之后 一样 还是在闪烁  其中 PG 接的LED灯 一直常亮

测量VFB引脚 电压 1.99V   REGN 6V VREF 3.3V 电源工作都正常

HIDRV 上电不到 1V电压  PH 上电 不到1v电压 (没接电池)

HIDRV 上电不到12V电压  PH 上电 不到12v电压 (接电池)

看了手册上面的  说 STAT BLINK 状态 有几种情况  Charge suspend,timer fault  input overroltage,battery absent  初步感觉是没有检测到电池这种情况

进入充电状态 还要满足 一下条件

CE is HIGH
• The device is not in VCCLOWV mode
• The device is not in SLEEP mode
• The VCC voltage is lower than the ac overvoltage threshold (VCC < VACOV)
• 30-ms delay is complete after initial power up
• The REGN LDO and VREF LDO voltages are at the correct levels
• Thermal shut (TSHUT) is not valid
• TS fault is not detected

感觉 以上条件都满足了 为啥就是不工作呢??? 

用过 BQ24600的朋友 帮忙分析下原因 

或者在 TI 工作的 朋友 帮忙分析下。