This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ucc28950全桥驱动

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

参考ucc28950开发板电路,做了一款220vac输入,0--36vdc输出。电流预计做到0--150A可调。现在的进展是:轻载(10A以内)时,输出正常,电压电流可调。驱动波形基本正常,只有小毛刺。当输出电流大于15A时,调整输出电压,驱动波形出现很高的尖峰毛刺(几百甚至几千伏,纳秒级);目前最大电流调试到36A。时间稍长,mosfet就会炸,GS击穿。有几个问题请教;敬请各位高工们给予解答为谢!(同步整流未用,二极管代之)

       1.请问是什么原因造成的毛刺?  2.怀疑是调整输出时,前后桥臂相移造成的;请问怎么解决?3.针对我的产品,请问贵公司可否有更好的方案提供?

注:附图是轻载时的波形和重载时的毛刺。

Desktop.zip
  • 您好,

      从您的描述和波形,给出几个个人的观点:

    1. 您给出的是驱动波形对吧,建议直接观看功率级AB的波形。驱动波形的尖峰除了是自身驱动电路不当之外,还有很大一部分是有功率电路耦合过来的。

    2. 根据您的波形,尖峰都是出现在在移相期间,实属正常。 不正常的是尖峰过大导致失效。 尖峰的产生一部分是由于桥臂进行ZVS之前会由体二极管续流,随后会产生反向恢复尖峰。另一部分是由于线路,layout的原因有大量寄生参数,导致振荡厉害。因此,更合适的开关器件(更低Qrr和更快Trr的MOS,或者并联快恢复二极管等),磁设计,布板,甚至增加吸收电路都会优化这个问题。

    3. TI官网上有TPS28950的参考设计,注册myti账号就可以免费下载

    谢谢~

    regards,

    Patrick