你好!我使用UCC28600 参考设计输出3.3V/0.9A,有一颗变压器无法在网上查到其准确型号,供应商,(BOM 型号为G094252LF)。是否有正确的型号或者变压器的设计说明?
电路图:PMP5130_REVB.SCH
BOM:PMP5130_REVB_bom.xls
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
或许您可以参考GCi公司页面中针对TI参考应用列出的一系列器件参数。
是否还有TDK等其他厂商的变压器型号网站:如UCC28810: PMP4289等,www.ti.com.cn/.../pmp4289
是的,您也可以考虑采用TDK等厂商的产品。TDK的数据库比较完整,但只提供一些基本参数。以PMP4289中的flyback 变压器SRW2425EG为例: roots.tdk.co.jp/rootspne.asp
此外要注意UCC28600对变压器漏感有要求,不是所有flyback 变压器都适用。
TDK的变压器 如SRW2425 没有具体的变压器匝数?感量等信息吗? 能够提供主页网站?
主页见:www.tdk.co.jp/.../transformer.htm
但是没有详细参数,应该是要向厂家索取。或许您也可以试试联系该项目的system,他们手头应该有详细资料。