This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于compliance voltage含义请教 (以REF200中的电流镜部分为例)



1.求解释下面这个图,

我这样理解对吗:

当我想用mirror反射使mirror in/out端都流过100uA的电流时候,mirror in端的电压就是A点这么高,同时mirror out端的电压不能超过B点。

2.请问下图中的compliance=4V是什么意思?

此外后面其他应用例子的电路里面还出现了compliance to GND?complicance to -Vs?这些标注,请问下这些又是什么意思?

此外参数表格里面说current mirror的Input Voltage典型值为1.4V,可是后面有几个application里面mirror in端直接接地了,不矛盾吗?

求指导,非常感谢!

  • 我的理解是:

    1. mirror in/out Vs current图表达的意思是镜像电流源输入in端,与out端对common端电压的要求,也就是说当in输入电压时A时,out的对应电压需要是B.

    2. compliance 顺从电压,在datasheet第六页FIGURE 5.中比较明显,a图,因为in是GND, 所以要求out  compliance to GND;b图 in的电压=(100-50uA)*100k=5V, 所以要求out  compliance to  -Vs+5V;同理C图也是。

    这些您可以通过测试来确认,例如用b图的电路,将out  compliance to  -Vs+Vx,  Vx小于5V,如4V, 测试电流源效果,您可能会发现镜像效果就不好了。