Other Parts Discussed in Thread: TPS40057
請問
1、為何使用TPS40057設計出的值與參考規格書計算出來的值差異很大?
2、使用TPS40057設計軟體計算出來的值,為何SW腳位無法振盪出三角波,而振盪出來像脈波?
3、是否能提供輸出12V,I:8A的電路做為參考或是提供計算數值。
謝謝
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ken
1. 是使用switcherpro软件设计的吗?值差异很大,是指哪个值?是指输出吗?能否说明下输入电压的范围?或者你上传下你所做的软件设计及实际搭建的原理图?
2. SW脚的输出波形应该是不三角波,SW脚的波形如数据手册的图14所示:
3. 请提供输入电压的范围。或者联系当地的FAE。
COMP引脚的电容电阻值主要影响环路的稳定性,存在差异 是正常的。在使用Switcherpro设计生成工程后,最好查看LOOP的波特图看该电路是否满足稳定的几个基本标准,再根据稳定判据做微调。这是一个三型的补偿系统。但这是只理论设计,最好使用测试环路的环路分析仪(频率响应分析仪)来实际检测环路的增益及相位,再进行调节。

1. 环路的稳定性判据:第一个判据是交越频率(在此频率时,总的环路增益是1即0dB)的相移应当小于-180度 ,同时相位裕度(相位角度与 -180度的差)通常至取45度 .第二个判据是避免幅频特性斜率以-40db/decade 电路的特性随频率陡峭变化,整个电路的开环幅频特性以-20db/decade斜率交越. 具体可参考网络上关于电源环路稳定性的分析,或者参考王志强老师的:开关电源设计中的环路稳定性一节。
2.简单说是相位裕度在45度以上,以-20db/decade穿越0db,穿越频率为1/10~1/5的开关频率,就是稳定的。
3. 零极点可参考网络上的文章:www.doc88.com/p-076198591348.html
4. 这个问题上次已解答过,请参考www.deyisupport.com/.../10857.aspx
TI工程师写的关于环路的一些文章供您参考,希望能帮到你。
1. 为何要与环路补偿纠缠不休
www.ti.com.cn/.../gencontent.tsp
2.开关调节器设计中的频率补偿