This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ27545 Chem calucated checksum 与 Chem stored checksum 不匹配



你好, 我们是平板加工商,我们的产品用的是BQ27545 CI 的电池,最近在整机测试电池功能的时候出现Chem calucated checksum 与Chem stored checksum 不匹配的fail,并且还伴随有sealed status= NO (正常为YES) fail。 我们关机重启后再测试就可以 pass,Chem calucated checksum 和sealed status 就回到正常了。 请问一下:

1.  Chem calucated checksum 是如何测试的? 这项是查看Data flash里面的值呢还是实时计算出来的?

2. 什么情况下Chem calucated checksum会有变化?什么参数会影响结果?

3. 测试Chem calucated checksum的时候会Unsealed吗? 

麻烦多多指教一下,感谢!

  • 这需要看你的整机测试流程的内容是什么

    一般上理解, calucated checksum是在Dataflash中对应chemID存储区的内部flash checksum的检查

    需要unsealed模式才能读取。读取checksum之后,可以RESET之后重新进入sealed 模式。

    当然 如果整机测试流程没有等待芯片进入sealed 模式就判断,可能会出现fail

    需要写测试流程的人来判断一下流程是否可以改进