在最近选择的一个LDO电源模块时,里面有一句 “50kHz to 500kHz Programmable Oscillator Frequency”,因为是新手第一次自己设计电路,所以请大神们帮科普一下这个的含义以及选择LDO电源时候的一些注意事项。另外还有就是不知道TI公司有没有+24~+36V单极性输入转正负12V或者正负5V的电源转换芯片呢,不胜感激
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
您指的应该是DCDC把, 开关频率一般不会出现在LDO里面的。
另外,TI有单芯片实现正负压隔离输出的方案,称为flybuck,具体可以参考LM5160A, LM25017/8/9等芯片。根据您的耐压和输出功率进行选择。
谢谢
Regards,
Patrick
这个是在凌力尔特公司的LTC3260中一段描述:
TI有没有可以输入一个单极性电源,输出可以同时产生正负电源的芯片呢
您好,
凌特这块料的是charge pump + LDO的架构。振荡频率指的charger pump的。单独的LDO是没有振荡频率一说的。
regards,
Patrick