This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于BQ769X0支持电池电压阈值范围的问题?

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, INA282

想使用BQ76940。但是规格书上写的是过压保护电压阈值范围是3.15V-4.7V,并可根据"gain"和“offset”值进行细微修整。但是我的充电电压保护阈值是2.7V。请问有什么办法可以解决吗(除了用运放之类的升压的办法)?

     还有。为什么这块片子这么奇怪呢?竟然有这种限制条件??求解答,求弄醒。。

  • 一般的电池或者锂电池的电压,正常电压都在3.6V左右,这个是根据一般的锂电池的电压范围设定的区域。

    所以用的不是锂电池,而是镍氢或者超级电容?

    过压保护通常允许的保护延迟都在s级左右,因此,可以用MCU读取采样值后做软件的判断和保护。

  • 但是还有个问题好像不好解决。我的低压阈值是1.5V,BQ769X0最低阈值是1.58V。。。。而且一旦开启ADC,UV保护就自动开启了。有什么好的解决办法吗?还是只能弃用这款芯片了?

  • bq76940的参数基本上是针对通常的锂离子电池进行设计的。 所以对于其他特别的电池,支持不会太好。

    一般这样的高串应用,需要通过AFE和MCU分离的方式实现管理,

    AFE负责采集电压,推荐bq76pl455A,最该16s的电压采集,支持级联 和均衡,

    另外需要采样电阻,和INA282之类的运放+ ADC 采集芯片

    MCU负责对电压采集和电流采集的管理。