1. 设计采用UCD9222+7242设计,完全参考开发板;
2.点击configure页面上store ram to flash烧写后,通过monitor页面中status register/lines查看到misc没有显示OK,提示output off和heower Good警告;
3.PMBUS CNTR上电后没有为高电平,但是可以通过USB控制其为高,原理图中上拉电阻也加入;
4.已经通过FPGA控制两路使能引脚拉高,但是就是没有电压输出和PWM脉冲;
5.configure页面上有一个控制输出on/off的选项,总共有四个。默认为control on only,奇怪的是更改为第一个配置选项(一直输出),芯片就会复位,而且改不到这个配置上,一直提示警告,不知道什么原因;
6.原理图中有些阻容器件的大小和开发板不太一致;
7.设计时把芯片的数字地管脚连到了模拟地上,不知道会不会影响输出。
希望TI的大神们和用过这个电源的同行们能帮我查查问题,十分感谢,这个问题已经困扰很久都没法进行下一步工作,先将一些截图、原理图和配置xml文件一同发出,期待你们的宝贵意见,谢谢!