我正在使用27411,看到论坛上有帖子说27411需要OTP烧写才能使用,27441不需要。
我仔细读了27411的datasheet和Techenical Reference。有几个问题没明白。
Q1:请问27411的OTP烧写,烧写的是哪些参数?
我读了27411的datasheet和它的Techenical Reference,还是没有找到OTP烧写的参数。
datasheet中提到的《SmartFlash OTP Programming(SLUA703)》也没在TI网站上找到。
Q2:27411如果不使用OTP编程,是否可以直接通过访问它的Data Memory来写入相关参数?
我看Techenical Reference是这么说的:
另外,在Techenical Reference的3.1节,还给出了一个修改Design Capacity的例子。
是否表示不用OTP,也可以通过软件来配置这些参数?
Q3:我看了27441的datasheet:
27441也要用OTP烧写?如果是这样的话,27411和27441有什么区别?
Q4:TI有没有27411的参考例程程序?
谢谢!
Frank