This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jijun,
帖子中的第一句话是正确的,这是一种间接交流变流技术,先整流后逆变。间接交流变流技术又分为两种,一种是电压和频率可变的的交直交电路,主要用作变频器;一种是输出交流电压及频率都不变的恒压恒频电路。可参考王兆安老师编写的电力电子技术的。
第二句话中有错误,这是一种SPWM调制技术,最后并没有把SPWM波再变成正弦波,是用SPWM波去控制变换电路中的开关管的开通与关断,将直流逆变为交流。 同样参考王兆安老师的书本。
SPWM调制是逆变最常见的控制方法
正弦调制信号与载波比较产生SPWM波,从而控制功率开关管,实现DC/AC变换
简单理解,SPWM控制各开关管的开关工作,各桥臂中点的输出就是方波输出,此方波输出经LC滤波后得到正弦输出
基本的逆变器可以简单的理解为一个Buck电路,DC/DC Buck电路的PWM是由误差放大信号(直流信号)和锯齿波比较产生,而逆变电路中,调制波信号为正弦信号,因此输出跟踪调制信号,为正弦输出