This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求DC-DC多组隔离输出方案

Other Parts Discussed in Thread: INA333, UC3843, TPS65400, TIDA-00199, LM5022

请教大师们:

        以前电源是四组独立电源,四组变压器输入,第一组7805和LM1117-3.3,用来供INA333,ADS1256IDB等作AD采集用,第二组用LM2575-12+LM7809供传感器,第三组LM2575-5.0供单片机及显示,第四组:LM2575-12供外设接口(包括几组继电器)。

        产品一直使用这种方法已有两三年了,工作没有问题,就是电源体积太大了,成本偏高,现需要改进。

        电源需要:DC14V-25V输入,四组输出,12V  0.4A;5V  0.8A;12V 0.6A;8V   0.5A.

        研究了两天了,还没有找到好的方案,看了很多资料,本想用UC3843做多组输出反激方案,但看了很多前辈的帖子,都说多组输出,电压不好控制,因5V 0.8A是用来供单片机,需做主输出和反馈。

       特别是外设接口供电负载动态范围较大,没输出时,负载几乎为0,有继电器输出时,负载有6W;这种情况下怎样控制好电压输出不能偏差过大?有没有什么好的方案?

      谢谢!

  • 你可以直接使用Mosfet集成在芯片内部的part,例如TPS65400

  • 您好,

      对于您的设计由如下建议:

    1. 用反激拓扑,要求精确控制的绕组用于反馈,或者增加一级LDO. 剩下的通过假负载来优化,前提是您对待机功耗没有要求。

    2. 用正激拓扑,正激的交叉调整率可以做的更好,但是比反激麻烦些。

    3. TI的FLYBUCK结构, 这个方案最简单,调整率和反激差不多,但是输出的功率可能达不到您的需求。如下是该方案的连接您可以参考下:

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/tida-00199

    4. 直接使用电源模块。

    Regards,

    Patrick

  • 可以使用LM5022

    但是后面的LDO或者DCDC最好能保留