Other Parts Discussed in Thread: INA333, UC3843, TPS65400, TIDA-00199, LM5022
请教大师们:
以前电源是四组独立电源,四组变压器输入,第一组7805和LM1117-3.3,用来供INA333,ADS1256IDB等作AD采集用,第二组用LM2575-12+LM7809供传感器,第三组LM2575-5.0供单片机及显示,第四组:LM2575-12供外设接口(包括几组继电器)。
产品一直使用这种方法已有两三年了,工作没有问题,就是电源体积太大了,成本偏高,现需要改进。
电源需要:DC14V-25V输入,四组输出,12V 0.4A;5V 0.8A;12V 0.6A;8V 0.5A.
研究了两天了,还没有找到好的方案,看了很多资料,本想用UC3843做多组输出反激方案,但看了很多前辈的帖子,都说多组输出,电压不好控制,因5V 0.8A是用来供单片机,需做主输出和反馈。
特别是外设接口供电负载动态范围较大,没输出时,负载几乎为0,有继电器输出时,负载有6W;这种情况下怎样控制好电压输出不能偏差过大?有没有什么好的方案?
谢谢!